This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE782H1:从主机接收到的 MCU 传输的 HART 响应数据不按顺序排列。

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE782H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592234/afe782h1-hart-response-data-transmitted-from-mcu-received-at-host-are-not-in-order

器件型号: AFE782H1

您好、

我们已经使用 SPI 通信设置了 AFE782H1 的 DAC + HART。 当在串行端口上嗅探时、MCU 的响应将发送到 HART 调制解调器、看起来像之前响应的一部分与当前响应数据一起发送、缺少几个字节。 在下一次数据传输中会看到当前响应中丢失的这些字节。

现在、我每次在检测到响应之前都将清空发送 FIFO 缓冲区。 但是、是否有方法可以在每次都不显式刷写缓冲区的情况下纠正此问题。

 

此致、

Abdul

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    当团队从美国度假回来时、我们将帮助您回答您的问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我正在查看此内容、稍后会回复您。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    为了确保设置正确、您让 MCU 向 AFE782H1 发送 SPI HART 命令、AFE782H1 正在输出相应的 HART 波形?


    您能否分享配置/寄存器设置以及传输 HART 所采取的步骤? 此外、请分享您正在使用的电路原理图。

    谢谢您、
    Lucas