This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 电极阻抗不匹配故障排除

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590792/ads1299-ads1299-electrode-impedance-mismatch-troubleshooting

器件型号: ADS1299

您好:

我们目前正在对包含采用 ADS1299 的 7 通道 EEG 系统的原型器件进行测试。 在工作台层面、我们寻求分析通道间阻抗不匹配的影响。 在我们的特定测试用例中、我们使用的信号发生器在所有通道上输出相同的信号。 因此、我们将 INxN 连接到信号发生器输出、并将 SRB2(我们的参考电极)连接到 GND、以避免共模输入。 为了模拟电极的不良接触、我们在信号发生器输出和参考电极之间添加了一个串联电阻器。 我们发现、这个电阻值越大、我们的干扰就越差。

54409ded-2915-4102-9a79-4828901dfb67.png

例如、上图使用 300k 串联电阻器、而其他电极短接到信号发生器输出、导致低频干扰、从而显著降低信号质量。 在平衡条件下、唯一可见的峰值是输入频率的峰值。 是否有办法减轻这种影响?  

如果您需要更多信息、请告诉我、谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们的设备专家目前处于外出状态、因此我们的响应可能会延迟。 我们将在 12 月 2 日的一周内回复您。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    产生这种电极阻抗不平衡肯定会降低系统共模抑制 (CMR) 性能。 预计在一个输入上添加 300kΩ 将产生该效果。 通过向系统添加共模检测偏置电路、可以维持系统的 CMR。

    您尝试涵盖的阻抗范围是多少、要测试的通过/失败规格是多少?

    此致、

    Ryan