This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:输出频率范围

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594336/dac34h84-output-frequency-range

器件型号: DAC34H84

我想检查 DAC34H84 的输出频率范围。  

我知道它也可能由 DAC 之后的输出级决定。 我们的输出级工作正常。  

我们在使输出与低于 5MHz 的频率保持同步或对齐方面遇到问题、 甚至来自同一器件也是如此 。  

我们的采样时钟为 100MHz、信号应为 3 到 30MHz。 可以(同步)高于 5MHz (5 至 30MHz)。 使用输出 A 和 C。  

此器件上是否对较低的频率有任何限制? 希望尽快收到您的反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    DAC34H84 可进行直流耦合、并且可在 3 至 30MHz 范围内工作(假设下游信号链可支持该范围)。 谢谢你。

    -康