This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ800:开发 GUI

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ800, ADC12DJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593453/adc12dj800-development-gui

器件型号: ADC12DJ800
《Thread 中讨论的其他器件: ADC12QJ800

我们已使用四通道 ADC12QJ800 及其设计 GUI (ADC12QJxx00 TI 设计 GUI)。 借助该工具、我们可以完全配置 ADC、包括其内部 PLL。

双通道 ADC12DJ800 (ADC12DJxx00 GUI) 的 GUI 看起来完全不同、不允许我们同时配置 Fs 和 Ref 频率。 即、我们不允许在 ADC 中配置 PLL、但取决于评估板上的频率合成器。

双通道器件是否有等效于 ADC12QJxx00 TI 设计 GUI 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您是否曾尝试过 将相同的 ADC12QJxx00 TI 设计 GUI 与 ADC12DJ800 配合使用? DJ800 来自同一系列器件。

    ADC12DJxx00 GUI 涵盖了不同的器件系列、其中不包含 DJ800。 很抱歉混淆。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob、

    我让 chatgpt 来比较 QJ 和 DJ 器件之间的寄存器映射、看看是否可以使用 QJ GUI 来配置器件、并将这些寄存器应用到 DJ 器件。 它表示这对一些寄存器有效、但我需要手动编辑其他寄存器。 例如、“删除内核索引的所有寄存器写入>= 3“删除对 ADC 通道 C 和 D 的任何引用“、“验证有效内核的增益/偏移范围、因为 GUI 可能具有适用于不同模拟输入分配(四通道与双通道)的生成值“  

    这一切都是正确的还是 AI 很挑剔?

    如果这一切都是必要的、是否没有相同工具的 DJ 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我不确定我会将 AI 用于此类应用。

    总之、在结束之前、您能告诉我们您正在与 ADC12DJ800 搭配使用的电路板或 EVM 吗?

    是您自己的电路板设计、因为 TI 没有提供 ADC12DJ800 EVM。

    此外、请确保我们讨论的是同一器件、它是一款非常旧的 ADC12D800、 并且目前仍在供货。 它具有 LVDS 接口、而不是 JESD。

    如果您有正在使用的电路板的 pic、这将会更有帮助。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我们有一款使用 ADC12QJ800 的产品、我们使用 12QJ GUI(及其原型评估板)来获取软件配置文件。

    我们有一个类似的后续工程、但只需要 2 个通道、因此使用 ADC12DJ800 器件(我们自己的 PCB)。  

    我在仿真模式下使用 GUI 来获取配置文件、我们仍在启动软件、尚未与硬件通信。

    其他信息:我正在使用 TRIGOUT 为 FPGA 生成收发器基准。 当我配置 RX_DIV=64 时、它会更新低级视图中的值、在日志中传输正确的命令、但当我返回“EVM"选项“选项卡以及“Program Clocks and ADC“(以便从日志中获取配置数据)时、它会在日志中发送的命令和低级视图中将 RX_DIV 设置回 32。 我没有连接到评估板、只是用于获取配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您确认硬件和设备。

    很遗憾、没有 DJ800 GUI。 请使用 QJ GUI 进行 ADC 配置。

    请先对时钟和 ADC 进行编程、然后根据需要配置 TRIGOUT。

    这是最好的方法、然后您可以下载配置文件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    配置文件不用于对器件进行编程、仅用于存储配置、以便稍后将其拉回 GUI 工具。

    该器件要求按特定的顺序写入寄存器。 TI(关于之前的项目)告诉我、方法是:

    1 — 清除日志

    2 — 在 EVM 选项卡中、点击 Program Clocks and ADC

    3 — 捕获日志的内容

    但是、我发现点击 Program Clocks and ADC 会更改一些寄存器。 我之前没有看到这一点、因此我假设这是因为我处于仿真模式。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    点击 Program Clocks and ADC(编程时钟和 ADC)始终会将寄存器更改回仿真中或使用当前硬件/EVM 选择的初始 JMODE。

    如果您手头有 ADC EVM、您可以为 EVM 加电、并尝试通过这种方式配置 ADC。 只需使用电流设置为 3A 的 12V 电源。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    不确定您的意思是“始终将寄存器更改回仿真中选择的初始 JMODE “。 I SET JMODE=2、编程时钟和 ADC、JMODE 仍为 2。 这不是问题。

    还有少数其他被更改的寄存器(看起来是随机的,与 JMODE 无关)(例如 RX_DIV)。 大多数寄存器会被保留。

    我再也不方便使用该 EVM、除了这是一个不同的器件。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    JMODE = 2、采样率是多少?

    给我发送 ADC12DJ800 的任何其他相关设置。

    我将在实验中进行设置、看看 GUI 会为您提供什么来进行比较。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    以下是或基本配置:

    FS 671.744Msps

    基准频率 83.976MHz

    JMODE 1

    PLLREF_SE 关闭

    启用 PLLREFO

    TRIGOUT 173.184MHz (RX_DIV 64)

    SFORMAT 二进制补码

    SYSREF 和 DEVCLK 为 LVDS

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    我将在星期一上查看它、并向您提供一些信息。

    此致、

    Rob