This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:以 25 MS/s 的速度采集时出现奇怪的频谱特征

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594528/ads52j90-strange-spectrum-signature-on-acquisitions-at-25-ms-s

部件号: ADS52J90

尊敬的支持团队:

我正在为客户开发和测试一个全新的 32 路模拟输入 FMC 板、它上面有 2 个 ADSJ90。 电路板插入载波、其中控制采集的 FPGA 位于载波上。

原型按预期运行、但有时我会在所有通道上看到奇怪的频谱特征。 这种情况发生在 25 MSA/s 和 fIN = 10MHz(在 reallity 9.99794006347656MHz ). 附件是根据 HSDC Pro 发出的 FFT 图和相应的 ADC 数据。 有 2 条“频率平方“、是 5 条线和 10MHz 线的左侧。 ADC 在 14 位模式下运行、并填充 0 至 16 位。

您的 ADC 专家是否知道什么可能会产生这种奇怪的频谱特征? 这似乎是一个“数字/逻辑“问题。 这将有很大帮助。

善良的问候、Jean-Luc

CHC_data0.txt 

CHC_0_fft_sreenshot.png