This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683-SP:复位/唤醒计时/供电

Guru**** 2928170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596766/adc3683-sp-reset-wakeup-timing-powering

器件型号: ADC3683-SP

你好

在我们的用例中、我们计划有一个电源开关、在电源稳定之前、我计划使器件保持复位状态。 是否存在和限制:

  1. 那么、在复位后多长时间内、我可以对器件进行编程吗?
  2. 在上电期间/之后要遵循的任何其他限制?

Thansk

BR  

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    请参阅 ADC3683-SP 数据表中有关初始化时序的以下实验:

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢克,这使我的注意力滑落了。

    一个后续问题是肯定的。 T3 时序(以时钟周期为单位)及其参考的时钟是哪个时钟?

    Br Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    这是数据表所指的采样时钟。

    此致、

    Rob