This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC32RF55 寄存器设置

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1595176/adc32rf55-adc32rf55-register-setting

器件型号: ADC32RF55

您好:

是否有办法针对给定配置从评估板软件执行完整的寄存器转储。  需要经过数据表中的 10 个步骤才能对其进行编程?  与 TICS Pro 软件中的“导出寄存器映射“类似?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongtaek:

    我建议下载 RF55 GUI 软件来执行此操作。

    您可以在模拟模式下运行 GUI、为应用程序配置 ADC 以及导出所有寄存器设置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您在下面提到的 GUI 软件是否正确?

    ADC3xRF5xEVM_v2.1.3_installer.exe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    ADC3xRF5xEVM_v2.1.3_installer.exe   

    我发现使用此程序通过以下配置提取寄存器文件非常简单。

    该规范需要 500 个寄存器、每个寄存器需要 10 个步骤。 是否可以不全部使用它们?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    遗憾的是、请按照 GUI 显示的特定顺序使用所有 500 个寄存器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    GUI 生成的序列应该始终是起始寄存器序列。 由于资源分配、我们不对数据表中的自定义序列提供支持。

    谢谢、Chase