This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:低频调制

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1595271/ads52j90-low-frequency-modulation

部件号: ADS52J90

我使用 ADS52J90ZZE 和多个 ADA4932-1 来驱动输入通道。 对数据进行采样时、我会在载波频率 2.5MHz 上看到不良的低频调制 (AM)。 低频调制的频率为数百赫兹。

低频调制仅在满足以下每个条件时才存在。

  1. 在 ADC 驱动器和 ADC 输入之间测量。
    1. 示波器或 ADC 本身进行测量。
    2. 当我断开 ADC 驱动器与 ADC 的连接并在示波器上测量时、调制将消失。
  2. 启用 ADC 内核时钟 (60MHz)
    1. 这意味着 ADC 必须进行采样。
  3. 使用 1.25MHz、1.5MHz 或 2MHz 的倍数载波频率。
    1. 其他交流信号和直流信号不会显示任何调制。 请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题的说法对我们来说不是很清楚。 您能否与 1.25MHz 的载波频率共享完整的 FFT 频谱数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sheetal Gupta ,

    原始载波频率为 2.5MHz。 查看第一张图片的顶部和底部。 就会看到不需要的 AM 调制。 这种低频调制仅存在于某些载波频率下。

    看看第二张图片。 只有在使用 1.25MHz、1.5MHz、2MHz 或其谐波的载波频率时、我才能看到这种不良的 AM 调制。

    当 ADC 内核时钟在 60MHz 下启用时会发生这种情况、因为我在 32 输入模式下使用 ADC、所以会产生 30MHz 采样率。  如果我将 ADC 内核时钟更改为 62MHz、就会发生相同的情况、但载波频率更高 (1.29167MHz、1.55MHz、2.0667MHz)。 这让我认为 ADC 的采样会影响测量本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    如果输入信号和时钟未正确锁定、则可以观察到这种时域数据。 如果频率随时间推移而出现漂移、您可能会观察到这种情况。 但是、如果发生这种情况、该数据的 FFT 也会显示基音周围的频谱泄漏。 解决方法是锁定输入信号和时钟。 还在输入端使用相干频率。