This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:关于 DAC7760 的说明

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760EVM, TIPD153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596789/dac7760-clarifications-on-dac7760

部件号: DAC7760
Thread 中讨论的其他器件: DAC8760EVMTIPD153

尊敬的先生:  

你能否解释以下几点:-  

  1. 什么是回路顺应电压,如何测量相同。  
  2. 提到过“AVSS 连接到 GND“。 您能吗?请交替切换要连接的接地引脚以及将 AVSS 连接到 GND 的过程。  
  3. 在电压输出 — 负载条件中,您促使我们添加 4nf 外部补偿电容器。 您能告诉我们需要连接哪些引脚吗  
  4. 您已经提到 代码=0x8000 时的直流输出阻抗为 0.3 Ω、您可以在此基础上消除。  
  5. 什么是 ISET 电阻已由您作为 15K 欧姆低漂移电阻. 您能否提及器件型号 规格不同而不同。  
  6.  在哪里将 VSENSE PIN 连接到 VOUT。 在我们的电路中、我们有一个二极管来保护 Vout 引脚(如果在 Vout 引脚上施加了任何电压)。 我们为您的基准连接了一个电路、您可以建议在何处连接 Vout 引脚
  7. Schematic.jpg
  8. 什么是环路顺从电压以及如何测量。
  9. 您要求我们连接 4nF 的外部补偿电容器。 它应连接在哪里以及使用什么。
  10. Iout 的最大可连接负载是多少。 Iout 为 RL。
  11. 您建议在 Vout 和 Vsesne 之间连接 5k Ω 的电阻。 如在应用电路中使用的 15 欧姆。
  12. 我们有附加的升压电路供您参考。 请确认电路是否正确。
  13. Schematic1.jpg
  14. 我们使用了 MJD31CTF 晶体管、请建议您是否可以使用或推荐替代器件。
  15. 我们不使用 HART 通信,如何将 HART 引脚直接接地或保持开路。
  16. NC 引脚的状态应该是什么。 它应保持开路或接地。
  17. 我们只连接 Vout 和 Vsense。 在这种情况下、什么是短路电流限制解决方案、请确认。 不能使用应用手册中提供的短路电流限制保护、因为存在空间限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.顺从电压是从 AVDD 电压到输出引脚电压测量的。 如果您的 IOUT 是具有 1kΩ 负载的 15mA、则从理论上讲、输出将为 15V。 但是、如果 AVDD 电压为 15V、则输出不能连接到 15mA、因为输出 FET 的 VDS 为 0V、并且输出器件无法驱动总电流。 在输出端、您需要一个顺从电压来确保输出驱动正确。 在 DAC7760 中、电流输出的该电压约为 1.25V-1.5V、如图 7-70 所示。 第 5 页的建议运行条件表指出该值为最大 2V。 对于电压输出模式、此电压是余量电压(和下余量电压)、为 0.5V。

    2.我认为所有接地引脚都是模拟地、并使用接地平面将这些引脚连接到 AVSS。 在另一篇 E2E 帖子中、数据表中的示例布局显示了类似的内容。

    3。这个 4nF 是 CMP 到 VOUT 的电容。 CMP 节点是与缓冲放大器的连接。 添加的 CCMP 电容是米勒电容、用于在更高 VOUT 容性负载下实现稳定性。

    4.这基本上是一个测量的负载调节在电压输出的设备的电压输出,当输出为半刻度。

    5. RSET 电阻用于根据图 8-3 设置 DAC 输出的电流。 由于此输出电流是根据电阻器两端的电压设置的、因此您需要该电阻具有高精度和低漂移。 该电阻的任何误差都会反映在输出电流的误差上。 如果您的电阻为 0.1%高电平、则输出电流将为 0.1%低电平。 DACx760EVM 的 BOM 中有 Susumu RG1609P-153-B-T5、但您需要检查这是否适合您。

    6 和 7. 我不会将 D4 与输出串联。 问题在于 SENSE 引脚是输出缓冲器的反馈。 对于串联的二极管、当输出端有负载时、反馈工作。 但是、如果没有负载、则会失去反馈、因为放大器无法提供电流。 我想如果使用二极管、输出漂移会出现问题(我猜是低压)。 如果二极管不在反馈中、则它可能起作用、但这样输出电压中始终有 0.6V 的误差。

    我使用的输出与我们在 EVM 中使用的输出以及数据表第 49 页图 9-6 中所示的输出类似。 如果您需要增强 VOUT 引脚的保护、我会增大 VOUT 处的串联电阻。

    8.回答 1。

    9.回答 3。

    10. IOUT 上的最大电阻负载由顺从电压和最大输出电流中的电压决定。 首先、顺从电压为 2V。 如果电源为 15V、则 IOUT 引脚上的最大电压为 13V。 在 0 –24mA 范围内、最大电流输出为 24mA。 在 24mA 下为 13V 时、您可以用于负载的最大电阻器是 542Ω。

    11、在所有情况下都可以使用 15Ω。 5kΩ 可在连接断开时放置。 在许多用例中、输出和检测线路距离器件非常远。 如果这些线路意外断开、则 5kΩ 电阻器可防止输出放大器变为开环状态。 在 EVM 上、通常会连接 VOUT 和+VSENSE。 不过、如果检测线断开、则使用 1kΩ R7。

    12 和 13。 我认为这个升压电路应该起作用。 它与该 EVM 中使用的工具类似。 我不认为添加的电路会影响器件的运行、只需确保 TVS 二极管具有低漏电流。

    14、MJD31CTF 应正常工作。 DAC8760EVM 使用 FZT651TA、这是一款类似的 60V、3A NPN 晶体管。

    15、如果不使用 HART、则无需连接 HART-IN 引脚、可以将其悬空。 不过、我们通常建议使用电容器将 HART-IN 引脚交流耦合到地、以防止 EMC/EMI 噪声耦合到引脚中。 我们的一款 TI 设计 (TIPD153) 将 22nF 电容器用于引脚。 IEC61000-4-3 20V/m 辐射抗扰度测试未产生任何可观察到的输出干扰。

    16.我会使 NC 引脚保持未连接状态。 DACx760EVM 也不连接这些引脚。

    17、VOUT 的典型短路电流限值为 30mA。 这通常不依赖于 VSENSE 连接。 如图 7-44 所示、短路值因短路电压(对地或其他电压)和温度而异。 您还看到了其他什么短路电流限制解决方案?

    如果您尚未这样做、我将查看 DACx760EVM 以了解电路板的构建方式。 如果能够获得一个、它是一个用于评估器件的方便工具。


    Joseph Wu