This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:接地过程 — 3.3V 和 15V

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596618/dac7760-grounding-procedure---3-3v-and-15v

部件号: DAC7760
Thread 中讨论的其他器件: DAC8760

尊敬的先生  

一、输入电源:15v。 我们将 15V 接地称为模拟接地 — AGND

2.我们将生成 3.3V 电压供微控制器和 DAC (DVDD) 内部使用。  3.3V 接地,我们将其称为数字接地 — DGND。  

3.在 PCB 布局中,我们还隔离 AGND 和 DGND 接地。  

DAC7760 的引脚 11、12、4 和 AVSS 上具有以下接地连接。  

我们想了解以下内容:  

  1. 连接到 AGND 的引脚(15V 接地)以及连接到 DGND 接地的引脚(3.3V 接地)  
  2. 如何连接 AGND 和 DGND 地以及哪些引脚。 我们通常使用铁氧体连接 AGND 和 DGND 接地端。  
  3. 请建议在本案例中使用的最佳接地原则。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    在许多 DAC 中、您可以将接地平面拆分为数字接地和模拟接地。 不过、在 DAC7760 中、我们没有在不同的引脚中将模拟和数字接地分开、我会对该器件使用模拟接地。 在设置布局时、我会将接地连接丢弃到接地平面中、并考虑数字和模拟返回电流的流动方式。

    数据表第 54 页的布局示例图 11-1 与我们在 EVM(评估模块)中使用的布局示例类似。 有多个过孔灌入接地平面、我们在器件的右侧和底部有一个接地层。 数字电流会回到左侧、而我们则以右侧的模拟接地为基准。 对于共用的接地层、我们通常可以获得良好的结果来测量 DAC8760 的性能。

    这里有一篇论坛文章、介绍了精密 ADC 的布局指南和接地建议、下面介绍了精密 DAC 的布局指南和接地建议。 您可以在此处找到相关信息:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755516/faq-pcb-layout-guidelines-and-grounding-recommendations-for-high-resolution-adcs 

    Joseph Wu