This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:用于 2 个 ECG 导联的 AFE4960 配置

Guru**** 2781745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593668/afe4960-afe4960-configuration-for-a-2-ecg-leads

器件型号: AFE4960

您好:

我们的应用是在 2 ECG 导联配置中使用 IC AFE4960、但我们在 ECG 性能和噪声方面存在一些问题。  

这些数据表没有太多关于如何设置设备以进行 2 ECG 导联配置的建议、因此、如果您对此有任何参考设计、或者有任何其他有助于我们测试的建议、我非常好。

此外、对于交流耦合连接、是否有任何推荐的滤波电路? 典型应用电路只有直流耦合图、但对于 2 导联 ECG、建议使用交流耦合连接。

最后、我们想访问 AFE4960 评估板的文档、以便将我们的设计与开发套件进行比较。

谢谢
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我看到您已通过 http://ti.com/secureresources/AFE4960-DESIGN 提交 AFE4960 访问权限申请。 我们将在明天的当天结束前与您联系以了解您的请求。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    您对安全资源文件夹的访问权限已授予。 如果在查看这些安全资源后您有任何其他问题、请发送电子邮件  至 biosensing_afe-support@list.ti.com 以获得额外支持。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:

    感谢您提供的资源。

    TI 是否有关于设置交流硬件连接的任何建议或应用手册? 现有文档提到了器件的软件配置、但没有关于如何为其设置电极接口的指导或示例?

    此外、是否可以知道您的设备是否能够使用 2 导联或 1 导联配置? 数据表中的典型应用仅包含 3 和 5 个 ECG 导联设置的示例。

    谢谢
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    由于 AFE4960 会有选择性地披露、因此我将此对话通过电子邮件转移。

    此致、

    Payton