This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945:串扰

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596089/ads7945-cross-talk

器件型号: ADS7945

大家好:

我正在使用 ADS7945 处于全差分模式、每个通道之间切换 625ns 。 在这个速率下、我看到了实际情况 串扰 剩余电量 前一个通道产生的影响下一次转换的信号。 大约 50 毫伏 1µs 、则问题消失。

我的设置:

  • 输入由 A 驱动 50MHz、BW 运算放大器

  • 无输入 RC 网络 (无串联电阻器,无 Cfilt 电容器)

  • 全差分配置

我怀疑 ADC 的内部采样/保持电容器在快速开关时无法完全稳定

在这种情况下可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    尽管您有一个运算放大器、但最好在 ADC 的输入端连接一个外部电容器。 该外部电容器充当电荷泵、以确保正确驱动 ADC 内部采样保持电容器。

    您可以查看数据表(如第 36 页)、获取有关确定该外部电容器大小的建议。 可以使用的一条经验法则是 C_ext = 20 x C_SAMPLE&HOLD

    此致、

    Samiha