This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:AVDD 连接至 3V0 –5%

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596380/ads1231-avdd-connected-to-3v0--5

器件型号: ADS1231
Thread 中讨论的其他器件: ADS1232

我们将通过 LDO 为负载单元供电:3V0 +/–5%、该电芯也连接到 ADS1231 的 AVDD 引脚。 我们想知道如果 AVDD 的电压为 3V0 - 5%= 2.85VDC、是否存在问题、因为这低于最小电源规格?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeroen、

    ADC 仍将正常工作;您远高于器件的上电复位阈值。  但是、某些器件可能无法满足最小/最大规格、尤其是在 2.85V 下运行时的极端温度下。  如果您可以使用稍高的电压或更严格的容差(如 1%)、则可能不会出现任何问题。  遗憾的是、我找不到 ADS1231 在 2.85V 或低于 3V 电压下运行时的任何数据。

    ADS1231 的一种替代方案是 ADS1232、它可在低至 2.7V 的电压下工作、噪声降低 50%。  但是、它不包括电桥的低侧开关。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用