This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:我对 ADS1299 规范有两个问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596202/ads1299-i-have-two-questions-about-the-ads1299-specifications

器件型号: ADS1299

对于 ADS1299 规范、我有两个问题。

有关 ADS1299 的 AVDD 和 AVSS 电流。

在数据表“SBAS499C、2012 年 7 月、2017 年 1 月修订“中、  

 第 7.1 节“电流“中规定了–10mA 最小值、10mA 最大值

当 AVDD 为+2.5V 且 AVSS 为–2.5V 时、电流流动这一点是否正确?

(例如,AVDD:+8mA、AVSS:<xmt-block1>–8mA</xmt-block>)</s>–8mA

2.我在论坛上读到,当没有外部输入时,输入引脚是悬空的。

我了解电流问题、但如何将其保持在 0V? 可以通过寄存器来实现这一点  

设置?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    第 7.1 节规定了模拟和数字输入电压引脚的输入电流限制。 脚注 (2) 说明此规格不包括电源引脚。

    未使用的输入引脚应连接到 AVDD。 必须在外部进行此连接。

    此致、

    Ryan