This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:AMC131M03:在 CLKIN 下降沿或上升沿采样的 SYNC/RESET?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594361/amc131m03-amc131m03-sync-reset-sampled-on-clkin-falling-or-rising-edge

器件型号: AMC131M03
主题中讨论的其他器件: ADS131M03

大家好、参考 AMC131M03 数据表修订版 A(2023 年 8 月)、时序表 tsu (SY) 中的标记为“建立时间、SYNC/RESET 在 CLKIN 之前有效“ 下降 EDGe“。 但是、图 6.2 显示 tsu (SY) 为 CLKin 之前所需的建立时间 上升 边缘。

您能否说明 AMC131M03 是在时钟的下降沿还是上升沿对 SYNC/RESET 进行采样?

请注意、ADS131M03 似乎是一款非常相似的非隔离式器件、使用了相同的图;不过、时序表中的语言将 tsu (SY) 作为 CLKIN 上升之前的建立时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 af_ee:

    我会使用 AMC 数据表中的内容。  在隔离式器件上、直流/直流转换器来自 CLKIN 信号、因此复位逻辑可能会有所不同。  我可以再次咨询设计人员、但在重置此问题引发的器件时是否存在问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、了解 AMC 和 ADS 器件各不相同。

    我的问题是由于 AMC 数据表内明显的不一致导致的(表 6.9 中的文本显示为下降、 图 6-2 显示为上升)。

    在我们的实现中、我们正在向 SYNC/RESET 添加一个外部同步器器件、以遵守此限制、因此在我们的内部审查期间会出现这个问题。