This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:应用问题。

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1586889/ads1292-application-issue

器件型号: ADS1292
主题中讨论的其他器件: TS5A3160

尊敬的团队:

1.请确认 ADS1292 是否支持断电模式。 目前、当通过下拉复位进入断电模式时、发现数字电源上的电流仍为 30+uA。 这是否符合理论值? 如果它不符合要求、那么正确的断电运行方法是什么? 进入断电模式后的功耗大致范围是多少?
2.对于 ADS1292、是否有任何推荐的应用解决方案可以在进入低功耗后执行接触唤醒。
3.在电极接触唤醒期间、使用模拟开关 (TS5A3160) 开关和断开模拟前端和电极连接是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    您是否仍需要帮助解决这些问题?

    电气特性表的数据表第 10 页列出了模拟和数字功耗。 请注意、数字电源不包括内部振荡器。

    ADS1292 没有能够检测电极连接并从低功耗模式唤醒的方法。

    此致、

    Ryan