This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:DAC874xH 是否具有上层 PA 软件栈?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585484/dac8740h-does-the-dac874xh-have-an-upper-layer-pa-sw-stack

器件型号: DAC8740H
主题中讨论的其他器件: DAC8742HEVMPROFIBUS

尊敬的先生:  

 

DAC874xH 是否有上层 PA 软件栈 (软件栈)、还是有任何软件供应商提供基于此芯片的软件栈?

我们还想申请 DAC8742HEVM 的两个单元、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您是否询问 HART 软件栈? TI 没有要分发的 HART 栈。  过去、我们与 Smart Embedded Systems (https://www.smartembeddedsystems.com/) 合作 、并 为 DAC874xH 器件开发了 HART 栈。 它们可以签约用于涉及 HART 的客户系统解决方案。

    Joseph Wu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    您可以提交 EVM 的 ZS 吗? 谢谢。  

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    https://www.ti.com/partner/TMG

    我在网站上看到了第三方开发公司。 您有任何相关信息吗?

    这些第三方实时协议能否在 TI CPU-PRU 上运行? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我会与他们联系、以获得有关他们的能力和经验的更多信息。 我不知道我们团队中有谁曾在这家公司工作过、这可能是其中一个微控制器团队的合作伙伴。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    我会通过邮件与您联系。 顺便说一句、您知道 EP 团队的哪些人可以联系我们、我们何时可以更新?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    如果您正在查看 Profibus 堆栈、您可以查看此工具:

    https://www.ti.com/tool/PROFIBUS

    其中应该包含一些有关某些 EP 器件的栈的信息。 我还通过电子邮件向您发送了回复。  

    Joseph Wu