This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:EVM 初始化错误

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1585355/tsw14j58evm-evm-initialisation-error

器件型号: TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVMAFE7950

尊敬的专家:

我将 TSW14J58EVM 与 AFE7950EVM 结合使用。

使用 Latte SW V2.8 开始评估、EVM 的初始化和配置按预期工作、在测试不同的配置时没有问题。

安装新发布的 Latte V2.9 时遇到一些麻烦后、我终于开始安装新版本。   
但现在、我的测试配置((ADC/DAC 默认设置、RX/TX 中心频率=、BW 设置为<xmt-block2> 1000MHz</xmt-block>、JESD204C 编码(自动选择) ) 1000MHz) 在初始化 9500MHz 时失败、并显示错误消息。
日志文件报告位文件存在以下问题:

“ FPGA 位文件版本不匹配。 AFE JESD 协议为 204C、但 FPGA 位文件为 0x204b“
使用较低带宽的配置(仅需要 JESD204B)工作正常。

Latte V2.9 软件是否存在已知问题?
升级到 V2.9 是否可能导致此问题?
或者这是否表示 EVM(可能是 TSW14J58)存在缺陷?

AFE7950 配置屏幕:   

完整日志文件:
e2e.ti.com/.../V2_5F00_9_5F00_JESD_2D00_Error_5F00_9500_5F00_1000.txt

此致、
哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过将  TSW14J58EVM 上的跳线 J35 设置到位置 1-2 来解决 JESD204C 配置下 FPGA 位文件不匹配的问题。
    显然、Latte V2.9(与 V2.8 相反)不会在位文件之间自动切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harald:

    您是对的。 您可以使用跳线 J35 在 TSW14J58EVM 上的 8b10b 和 64b66b 固件之间切换。

    此致、

    David