This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Latte V2.9 软件用户指南

Guru**** 2949900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1589410/afe7950evm-user-guide-for-latte-v2-9-sw

器件型号: AFE7950EVM

我找到了一份与 Latte 软件的早期版本相关的用户指南:“AFE79XX Latte GUI 应用手册“、日期为 07-01-2020 的 v1.6。 我的问题:
-它是否仍然适用或是否有一个新的问题处理 V2.9 的 Latte 软件?
-在本应用手册的第 3 章中、解决了日志文件的生成问题、但 Latte SW “AFE79xxConfig.txt"生成“生成的日志文件在更改 logFormat 值(位 3 的设置)后未按预期更改。  
-是否可以配置日志文件以列出所有 SPI 访问(使用地址和数据)?
-有没有替代的方法来检查 SPI 访问在初始化的 EVM ?
-上面介绍的 AppNote 显示了树视图窗口中的一些条目,而 Latte V2.9 GUI 中没有这些条目(例如 LMK02848 )。 这些条目发生了什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harald:

    关闭、因为这已离线介绍。

    此致、

    David