This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:通道 4 –20mA 输出突然不工作

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1594843/dac8775-channel-4-20ma-output-suddenly-inoperable

器件型号: DAC8775

您好、我们的设计中有一个 DAC8775、该设计使用降压/升压配置来对所有四个通道上的电流输出 (4 个–20mA) 进行全面的自适应电源管理。 我们的一个器件突然出现故障、无论命令的输出如何、其中一个通道的电流“卡在“大约 2.85mA 处“。 其他仍正常运行的通道上的 VPOS 电源轨较低。

注意:这是经过初始启动和系统集成的多个器件之一上的四个通道之一上的一个中的一个上出现的严重、孤立问题。 未更改固件。

到目前为止、我的第一个也是唯一一个举措是完全更换电路板上的 DAC8775、看看它是否可以解决问题。 不过、对此应提供一些指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    您能否分享器件的寄存器设置和电路原理图?

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有寄存器设置、因为我们的固件工程师已离开、但我可以告诉您、寄存器配置一直适用于此板上的其他通道以及其他电路板上的所有通道。 受影响的信道也在工作、直到它从蓝色中出现故障。

    这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我目前没有看到原理图有任何问题。

    要获取有关问题的更多信息、对器件进行下电上电是否可以解决问题、或者问题仍然存在?

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们还没有看到同样的问题(尚未)在任何其他装置与此设计. 下电上电不能解决该问题。 此输出上出现卡滞(大约 2.85mA)。 设置不同的设定点会导致该输出值出现轻微变化、但变化幅度小于 0.1mA。

    我接下来要更换芯片。 我想找出导致此问题的原因、以确保我们没有任何贪婪。 根据我所说的、这种症状的主要原因是什么? 我认为输出控制硬件或者降压/升压有问题、需要为其生成合适的电源轨。  

    由于后一种怀疑、我正在考虑从设计中移除降压/升压转换器、并完全以 24V 电压运行(即无自适应电源管理)。 是否  只是权衡降低效率(有利于降低故障点的复杂程度的设计)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    我想知道如果您用“蓝线“连接电路板来绕过直流/直流转换器并直接驱动同一器件上的电源输入、会发生什么情况。  这将有助于确定是遇到降压/升压问题还是 DAC 问题。  此外、您是否发现故障电路消耗的电流高于控制电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。 需要说明的是、 我会按原样保留芯片的降压/升压设置、但从降压/升压元件上断开受影响通道的 VPOS 和 VNEG、然后将蓝线 VCC 和 GND 连接到这些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    您可以禁用损坏的通道降压/升压并查看 DAC 是否使用外部电源正常工作。

    谢谢您、
    Lucas