This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684 采用 8 通道或 16 通道的替代解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597282/ads8684-ads8684-alternate-solution-in-8-or-16-channel

器件型号: ADS8684
主题中讨论的其他器件: ADS8688

您好、

目前、在我们的应用中、我们使用的是 ADS8684、4 通道器件。

现在、我们正在尝试尽量减少电路、并在更多通道数量中搜索替代器件。 因此、请建议使用具有 500KSPS 或 16 位 SAR 的 8 或 16 通道替代解决方案。

我们可以选择 8 通道 ADC ADS8688、但所需的尺寸尽可能小。

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arruri、

    我很乐意推荐 一些替代方案。 您目前是否采用菊花链形式连接 ADS8684 以实现 16 个通道? 向输入端施加多大的电压?

    此致、

    Jiyah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、早上好、

    通过多个 8:1 多路复用器、连接到 ADC ADS8684 的模拟通道输入电压高达 7V(最大值)。 现在我们尝试选择更多通道 ADC。 因此、我们可以通过添加两个 16 通道 ADC 来优化电路并减小电路面积、从而消除 4 个多路复用器。

    感谢您、

    Sateesh Arruri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    感谢您提供更多信息。 我们有一些新的 ADC 正在开发中、我认为它们是很强的替代方案。 我已向您发送电子邮件、提供更多信息。  

    此致、

    Jiyah