This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:我无法访问寄存器映射、也无法读取和写入数据。

Guru**** 2914130 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597740/afe4960-i-do-not-have-access-to-the-register-maps-and-cannot-read-and-write-the-data

器件型号: AFE4960

尊敬的 TI 支持部门: 上个月,我提出了一个请求访问的信息,以工作的 AFE4960 IC。 但不幸的是、我的请求仍待处理。 实际上、我们正在开展一个 EEG 信号收集项目、您的产品非常适合我们的项目。 您的一位同事询问了以下有关该项目的信息、我已尝试解决所有这些问题。 如果您仍需要任何其他信息、我很乐意为您提供。 我们很高兴在我们的出版物中感谢您的产品和您的公司。 我期待您的帮助和支持。 Thannks 提前。  

  • 终端设备和终端应用?
    • 这将用于德国海德堡大学的一个研究项目。 应用正在研究我们将使用该传感器获得的不同 EEG 特性。 例如、我们可以使用 α 波生成 0 和 1 逻辑、以控制小型机器人移动或停止。 我想将它用于我的一名学士学生。   
  • 项目生产时间表?
    • 我们希望在未来几个月内开展这一项目。
  • 这是一个新项目、还是您在此应用中已经有产品?
    • 我们在此域中没有项目。
  • 预计年体积?
    • 我们不会生产产品。
  • 公司网站 URL?
    • 我们是海德堡大学的一个研究小组,而不是一家公司,如果这些信息有助于您访问我们的小组网站:
      https://eclectx.org/
  • 您是否与其他公司合作? 如果是、您能否分享他们的详细信息?
    • 我们不会与任何公司合作。
  • 输入要求? (通道数,LED,光电二极管等)
    • 我们要得到一个 EEG 通道。
  • 要测量的生物信号?  (心率,Sp02、ECG、EEG 等)
    • EEG
  • 生物信号在哪里测量? (手腕,手臂,胸部,前额,耳朵, 等)
    • 我们计划在头上进行测量。
  • 我们应该了解的任何其他信息?
    • 因此、I2C 是我选择 IC 的原因之一、因为它易于从 MCU 侧控制。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soheil、

    感谢您联系我们。 由于设备有选择性披露、我们将通过电子邮件回复此请求。

    谢谢您、

    Arthur