This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:驱动更大的负载

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597429/tx7332-driving-a-larger-load

器件型号: TX7332

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

如果我想驱动更大的负载(例如,超声波成像中常用长为 1m 至 3m 的屏蔽电缆的探头)、是否需要升级 TX7332 芯片和电源?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这取决于器件的负载电容以及客户的最终上升/下降时间要求。 如果必须针对更高的负载保持最终上升/下降时间或频率、则必须选择具有更大电流驱动的器件。 如果可以提供器件/负载所需的最坏情况下的电流而不会产生压降、则无需更改电源设计。 否则、也必须更改电源。

    谢谢。此致

    Savyan