This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0386:数字输出/时钟路由—单端还是差分?

Guru**** 2823795 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0386, TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596936/amc0386-digital-output-clock-routing-single-ended-or-differential

器件型号: AMC0386
主题中讨论的其他器件: TIDM-02014

您好、

我对将数字信号从 AMC0386 路由到 C2000 MCU SDFM 模块有疑问。

具体来说:

  • 根据数据表、AMC0386 的 DOUT 是 CMOS 数字输出、而 CLKIN 是 CMOS 数字输入。

  • 在 TIDM-02014 参考设计中、DOUT 和 CLK 布线作为差分对布线。

我的问题是:

  1. 这些信号应该在 PCB 上被视为差分对、还是被视为两条独立的单端布线?

  2. 如果参考设计将它们作为差分对进行布线、那么即使信号是 CMOS 单端信号、这是否是为了信号完整性/降噪的原因?

我想确保了解正确的布线以及差分布线是必需的还是可选的。

提前感谢您的指导!

此致、

Erfan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erfan:  

    两个单端信号路由到同一个器件。 我认为、在这种情况下、布线更像是差分对、这样更脱离组织和便利性、而不是使用差分模拟信号。 最好将这些信号路由到接地平面附近、以帮助消除与局部电容相关的布线电感。 另一个原因是本应用手册中描述的时序: https://www.ti.com/lit/an/sbaa607a/sbaa607a.pdf?、ts = 1705370734438