This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:适用于电源轨测量的器件

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598289/ads1115-suitable-parts-for-power-rail-measurements

器件型号: ADS1115
“主题中讨论的其他器件: ADS1015“、

大家好!

在新电路板和电源轨采样中设计 Im 并寻找 ADC:
- 4 个频道。
- I2C 接口是首选的, SPI 也可以。
-不需要特定的采样率/分辨率。
-输入端没有外部缓冲器/放大器。
- 3.3V 数字 IO、最大 3V 模拟样本
-尽可能简单
-最大封装尺寸 3.5mmX3.5mm,不是 BGA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yova、

    我很乐意在这里提供帮助。 ADS1015 或 ADS1115 是最好的建议。 两款器件均采用小型 1.5 x 2mm QFN 封装和 I2C 接口、可满足您的输入要求。   

    此致、

    Jiyah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jiyah