This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:低频同步

Guru**** 2770005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598974/dac34h84-synchronization-at-low-frequencies

器件型号: DAC34H84

我们在较低信号频率< 5MHz 时会遇到同步问题。  当信号频率高于 5MHz 时、所有 DAC 输出都同步。

#1 — 我们的设计与 TI EVM slac518 (DAC34H8XEVM-SCH_CC.pdf) 基本相同、其中

  1. 电感器(例如 L27、L28、L29、L30 等)已替换为 0 欧姆电阻器
  2. ETC1-1-13 已由 Mini-Circuits 的 TC1-1-13MA+取代

#2 问题

  1. 它是在 DAC 输出之后进行直流耦合、我们能否改为进行交流耦合? 例如、使用 1uF Cap 更改 L27 和 L29。
  2. 0 欧姆是否适合电感器?
  3. 还有其他建议吗? 谢谢你。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 New2Day、

    1. TC1-1-13MA+对于 5MHz 输出应该是可以接受的。 我看到平衡 — 非平衡变压器的带宽范围低至 4.5MHz

    2.不,这将不起作用。

    您将需要一些电阻器接地、以确保 Iout 电流可以流动。

    请参阅下面的应用手册中的示例:

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    第 7.3 节