This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:VDD 可以小于 2xVREF 吗?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598513/dac80508-can-vdd-be-smaller-than-2xvref

器件型号: DAC80508

您好、

VDD = 4.5V、Vout max = 3.6V

我想确认的是、当 DIV = 1 和增益= 2 时、DAC 可以满足所需的最大 VOUT、而不会导致线性下降、因为此应用中不会出现大于 3.6V 的 VOUT。

谢谢。

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    是、这是一个有效配置。 根据直流 PSRR 规格、您将看到 DAC 输出漂移约为 5uV(与 5V VDD 相比)。 此外、为最大电流负载提供足够的余量、因此在这方面也不会出现太大的电压漂移。 我在工作台上做了一个快速检查、以确保没有出现错误、也没有出现错误。

    谢谢、
    Erin