This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219EVM:ADS9219EVM、具有 Xilinx AC701 板

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596456/ads9219evm-ads9219evm-with-xilinx-ac701-board

器件型号: ADS9219EVM

你好  

我需要帮助确认使用 AC701 板测试 ADS9219EVM 时出错了。

首先、我在 AC701 板上添加了一根跳线、以便解决与 ADS9219EVM FMC 连接器连接时的 JTAG 问题、从而解决这一问题。  

看到绿色 LED 亮起、然后是使用具有默认跳线的电路板进行 Im。 因此、它应该通过 FMC 连接器从 AC701 板接收电源。  

ADS9219EVM 跳线设置:
JP1 悬空
已安装 JP2(SMPL_CLK_M 接地)
JP3 1-2 位置 (FMC_PWR)
JP4 2-3 位置 (FPGA_SMPL_SYNC)
JP5 设置为内部 VREF 位置
JP6 2-3 位置 (FPGA_SMPL_CLKP)
JP7/JP8 悬空(单端 50 Ω 源 A/B)。

Im 通过模拟发现 2 生成 1 VPP 正弦波并驱动 J5 AINAP 输入。  

我创建了一个 Vivado 工程、并生成 10MHz 时钟来驱动采样时钟。 限制最低最低消费量 18. LVDS 对设置为 LVDS_25 IOSTANDAD、使用 DIFF_TERM TRUE 属性。  

根据我的理解、这应该足以让 ADS9219EVM 生成采样数据、因为它应该使用默认设置加电、而无需任何初始序列。 正确吗?我是否需要执行初始化序列? 我随附了 Vivado 源文件。  

提前感谢您的帮助

谢谢、
Jose Berroteran

ads9219_controller.txtads9219_controller_constraints.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    对延迟深表歉意。  

    您的配置显示为默认配置、这很好。  

    我建议使用数据表中的初始化序列

    能否分享一些有关何时购买此 EVM 的信息? 或者是否可以在器件上共享标记?  

    此外、 请确保采样时钟是连续的、以避免 ADC 进入断电模式。  

    此致、  

    Yolanda