This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1EVM:AFE882H1EVM SPI 通信

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597599/afe882h1evm-afe882h1evm-spi-communication

器件型号: AFE882H1EVM
主题中讨论的其他器件: AFE882H1

您好、

我有 AFE882H1 EVM。 在定制 AFE882H1 电路板上进行通信时、我遇到了一些问题。  

如果我断开 TI EVM 板的电源、并仅将定制 AFE 板 SPI 连接到 J9 处的 EVM。

IOVDD 设置为 1.8V、PVDD 设置为 3.3V。 定制板从 EVM 电源轨获取电源。  

它能否通过 TI EVM 电路板软件工作?

我是否需要从 TI EVM 板上移除 AFE 芯片才能使该通信正常?

 

TI EVM 板用于与 AFE 芯片通信的 SPI 的时钟频率是多少?

 

在定制电路板上、AFE 芯片未响应 SPI 通信。 但当 TI EVM 上焊接了同一芯片时、也可以正常工作。 对于任何关键参数、我需要注意。 根据 TI EVM 定制 EVM 板。  

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、

    EVM 上的器件或用于 EVM 的电路板没有任何特殊要求。 如果定制电路板的结构类似、来自 EVM 的 SPI 应该能够控制电路板上的器件。 但是、将定制电路板连接到 EVM 通信时需要小心、以避免 SDO 引脚上发生争用、并确保所有其他连接都正确。 我尤其要确保 VDD 保持悬空、因为它是器件上内部 LDO 的输出引脚。

    我先从板上的 SPI 线开始。 这将用于 SCLK、PICO、POCI、/CS 和接地。 这分别是 J9 上的引脚 1、3、5、9 和任何偶数引脚。 根据数据表、SPI 应一直运行到 12.5MHz。 但是、EVM 使用的 SPI 时钟速率为 1MHz。

    您能否发布定制电路板的原理图?

    Joseph Wu