This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:仅应用 DVDD 时的 IC 功能

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598318/ads7142-ic-functionality-when-only-dvdd-is-applies

部件号: ADS7142

嗨、

由于我们的器件是便携式设备、因此许多 PSU 都可以禁用。 当前情况下、AVDD 电源轨可能会被禁用、但 DVDD 电源轨仍然存在。 对于这种情况、我有几个问题:

  1. 是否允许这样做 (AVDD=0V、DVDD=1V8)?
  2. 在此状态下、我是否可以照常使用连接的 I2C 总线?
    1. 仅施加 DVDD 时、此 IC 是否仍通过 I2C 进行响应?
    2. 如果没有、我可以将 I2C 总线用于其他外设 IC 吗?
  3. 当 AVDD=0V、DVDD=1V8 时、IC 在哪种功率下处于“状态“? 换句话说、IC 的电流/功耗是多少?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AVDD 为器件内的所有功能模块供电、通过 DVDD 设置器件的 IO 电压。  

    DVDD 可以独立于 AVDD 运行、因此当 AVDD 为 0V 时、它可以是 1.8V。 但是、I2C 接口将不会响应、因此是的、在这期间 I2C 总线上的其他外设仍然可以进行通信。

    当 DVDD 接通且 AVDD 为 0V 时、电流消耗可以忽略不计、因为没有内部块通电、并且器件未主动驱动 I2C 线路。  

    此致、
    Joel