This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:模拟输入

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597453/ads7953-analog-input

器件型号: ADS7953

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

在我们的设计中、我们使用基准电压为 2.5V 的 ADS7953SBRHBR ADC。模拟输入为 3.3V、数字输入为 2.5V。3.3V 和 2.5V 电源轨预计在上电期间大致同时出现。

但是、其中一个模拟输入来自 24V 电源、我们使用 120kΩ 和 10kΩ 电阻分压器将其降低 1/13 倍。 这意味着 ADC 输入端的调节电压将明显早于 2.5V 和 3.3V 电源。

我们担心的是、这种情况是否会导致 ADC 发生闩锁或出现任何可靠性问题。 您能否分享您对此情景的见解或建议?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    很抱歉、您对此的答复太晚了。  

    只要输入电流限制在 1mA 以下、这就不应该是问题。 在这种情况下、电流约为 200uA、因此无需担心输入损坏或长期可靠性。

    此致、
    Joel