This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:ADS7253 参考设计

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596978/ads7253-ads7253-reference-design

部件号: ADS7253

尊敬的团队:

 

我们的客户为 ADS7253 创建了电路、

如果您有 ADS7253 的参考设计、您能提供它吗?

它们使用 ADS7253 作为单端输入。

 

 

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsuoka-San、

    要使用的应用和采样率是多少? 输入信号的性质是什么?  

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,

    感谢您的响应。

    此应用是 PCS。 采样率为每通道 500kSPS。

    输入信号是通过运算放大器的电压监测信号

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsuoka-San、

    很抱歉、您对此的答复太晚了。

    了解放大器的带宽很重要、但首先、我建议使用 49.9Ω 电阻器和 3900pF 电容器。 在大多数情况下、这应该可以实现 12 位稳定。

    此致、
    Joel