This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:AVDD 电源轨上的大电流消耗

Guru**** 2883330 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599523/amc7834evm-large-current-consumption-in-avdd-rails

器件型号: AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7834

您好、

我将使用 AMC7834 EVM 板以及附加 SDM-USB-DIG 模块来控制射频驱动器和主功率放大器。 所有四个双极 DAC 都使用–5V 至 0V 的输出范围。 我使用开环电流检测模式、也就是说、到目前为止、DAC 的输出与 SENSE +/-引脚无关。

未使用以下接口:
 - AUXDAC (1/2/3/4 )
 - d1 (+/-)、d2 (+/-)
 - adc (1/2/3/4 )
 
令人惊讶的是、当我测量不同电源轨中的电流时、这些是电流消耗、这就是我得到的结果:

AVDD、DVDD、PAVDD (5V)= 150mA
AVSS(–5V)= 50mA
AVCC (5V)= 0mA
DVDD =由 SDM-USB-DIG 模块供电。

我的疑问是:

为什么选择 AVDD/DVDD/PAVDD 合并的电源轨消耗太多 150mA 是多少? 我在数据表中的任何地方都看不到这些电源轨会消耗这么大的电流。  


此致、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binayak:

    如何为 EVM 供电? 如果您使用 J7、这会为电路板上的多个 LDO 供电、用于解决更高的电流问题。

    谢谢、
    Erin