This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8803:关于乘法 DAC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599203/dac8803-regarding-multiplying-dacs

器件型号: DAC8803
主题中讨论的其他器件: DAC53608

您好的团队、

我的客户目前使用的是乘法 DAC。

使用的器件是 R2A20178NP、但由于其他制造商也正在逐步淘汰类似产品、因此我们现在正在寻找替代产品。

我‑TI 目前没有提供“具有外部可配置基准的 8 μ A 通道乘法 DAC“、但您是否有计划在未来开发这样的产品?

如果您有任何信息、请告诉我。  

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    我们没有任何新的 8 位 MDAC 正在开发中。  对于这些较旧的器件、我们发现我们的缓冲 VDAC 器件能够在由于性能改进而更新设计时取代大多数低分辨率 MDAC。  例如、DAC53608 等器件通常可以降低成本、减小尺寸、降低功耗等、来替换 MDAC

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    我们没有任何新的 8 位 MDAC 正在开发中。  对于这些较旧的器件、我们发现我们的缓冲 VDAC 器件能够在由于性能改进而更新设计时取代大多数低分辨率 MDAC。  例如、DAC53608 等器件通常可以降低成本、减小尺寸、降低功耗等、来替换 MDAC

    谢谢、

    Paul