This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:AVDD 电压和 ADC 通道输入电压

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599227/ads7128-avdd-voltage-and-adc-channel-input-voltage

部件号: ADS7128

ADS1728.png

这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 LED 短路、在输入端施加高达 4.2V 的电压、如果电流没有充分限制、则可能会损坏器件。 如果确实发生这种情况、电流应限制在 1mA 以下。

    此致、

    Joel