This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:请求源代码以将 ADS7953 与 TMS570LC4357 连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599973/ads7953-request-for-source-code-to-interface-ads7953-with-tms570lc4357

器件型号: ADS7953
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LC4357

尊敬的团队:

我们正在使用外部 ADC ADS7953 、并希望请求源代码以将其与 TMS570LC4357 连接。

此外、我们需要详细了解用于增强通信的寄存器配置、以及用于发送和接收数据的 SPI 命令序列。

 

谢谢

Kusuma.