This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:DRDY 未更改为低电平的问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599919/ads124s08-an-issue-where-drdy-does-not-changed-to-low

器件型号: ADS124S08

我实施了一个程序来使用 ADS124S08 读取 ADC 值。
它采用连续转换模式。


我们使用三个 ADS124S08 芯片、它们是按顺序选择的。
对于每个芯片、更改了 MUX 和 IDAC 设置以从三个不同的传感器通道读取 ADC 值。
对于给定的传感器通道、设置多路复用器后、程序会等待数据转换、并在 DRDY 变为低电平时使用 RDATA 命令读取 ADC 值。

但是、如果在多路复用器通道设置后 DRDY 未变为低电平超过 500ms、则程序会使相应的 ADC 芯片复位、并移至下一个芯片的传感器通道。
复位过程与初始化相同:唤醒命令后跟 RESET 命令、以及重写所有寄存器。

用于寄存器写入和命令的 SPI 通信似乎正常工作、但在某些情况下 DRDY 未变为低电平的时间超过一小时。
在此期间、似乎不断尝试复位。
在这一小时后、观察到 ADC 值再次正常读取。

在这种情况下、我们是否应该进一步检查或调查任何问题或可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置 SPS = 20、因此我预计 DRDY(高电平周期)对应于大约 50ms 的转换时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joohwan Chae:

    我不知道为什么会发生这种情况。 一些问题:

    • 您是否说一个 ADC 随机停止切换 DRDY 长达一小时?
    • 它始终只有一个 ADC 吗? 如果是、则它始终是相同的 ADC、或者这可以发生在三个 ADC 中的任何一个上吗?  
    • 一小时后、ADC 会再次开始正常运行? 如果是、您是否需要做任何事情才能使其正常工作、或者它只是随机地重新开始工作?
    • 这种情况是否总是持续一个小时、还是可以短得多?
    • 如果您对电路板/ADC 进行下电上电、而不仅仅是复位、那么 ADC 是否会立即再次工作?
    • 您如何控制转化? 是否使用 START 引脚或 START 命令?
    • 您能分享原理图吗?
    • 在 DRDY 引脚停止切换期间、您仍然可以读取/写入寄存器吗?

    ADC 将在一小时内停止随机运行、然后再次开始正常运行、没有明显的原因

    另请注意、由于美国的法定假日、在接下来的两周内、您将收到对 e2e 的有限支持。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    到目前为止、此问题仅发生一次、并且仅在三个 ADC 中的一个上发生、在这三个 ADC 中、DRDY 在大约一个半小时内未变为低电平。

    如前所述、固件旨在每当 DRDY 未在 500ms 内变为低电平时复位 ADC、因此应该已重复执行 SPI 通信。 因此、ADC 本身似乎并不完全无法正常工作、而是只有 DRDY 信号没有行为
    接地平面。

    大约一小时后、ADC 自行恢复、无需任何额外操作。
    第二天再次操作系统时、不会再次发现此问题。
    但是、我们担心这种情况可能会再次发生、所以我们想征求意见。

    在这种情况下、是否有理由将其视为有缺陷的 ADC 器件、或者我们是否应该考虑其他可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于节假日、请预计回复会延迟。 我们将在新的一年回来时解决您的问题。  

    谢谢、

    Maggie