Other Parts Discussed in Thread: DAC61416
器件型号: DAC61416
尊敬的 exparts:
DAC61416 数据表的 CRC 错误检查一节介绍了以下内容。
“在写命令之后、可以发出第二个访问周期以确定 SDO 引脚上的错误检查结果(CRC-ERROR 位)。“
- 这意味着在写入命令之后将 CS 降低时、包括 CRC 错误在内的错误校验帧将从 SDO 引脚返回。
- 是否有方法只对读取命令使用 SDO?
上述问题的背景情况如下。
- 为了确保数据完整性->使用 ALMOUT 而不是 SDO 回读的监视器、需要进行 CRC 检查。
- 想要监控读取命令、以确认 DAC 本身的运行状况->为读取命令启用 SDO-EN。
- 当 SDO-EN 启用时、读回发生在写入命令期间、写入周期需要的时间是预期的两倍。
如果有办法解决除上述 2 之外增加写入周期的问题、请告诉我。
此致、
Hiromu