This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:请求源代码连接 DAC81408RHAT 和 TMS570LC4357

Guru**** 2747775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600383/dac81408-request-for-source-code-to-interface-dac81408rhat-with-tms570lc4357

器件型号: DAC81408
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LC4357

尊敬的团队:

我们使用的是外部 DAC DAC81408RHAT、并想请求 源代码以将其与 TMS570LC4357 连接。

此外、我们需要详细了解用于增强通信的寄存器配置、以及用于发送和接收数据的 SPI 命令序列。

 

谢谢

Kusuma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kusuma

    除了 GUI 之外、我们没有单独的源代码。 如果需要、请联系 MCU 团队以获得编写代码方面的帮助。

    谢谢、
    Sanjay