This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:ADC3664 默认状态下的测试模式输出(14 位、2 线)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598546/adc3664-adc3664-test-pattern-output-in-default-state-14-bit-2-wire

器件型号: ADC3664
主题中讨论的其他器件: ADC3644

您好:

我正在提出 ADC3644 将其默认配置并在中运行 14 位、2 线输出模式 输入失调电压。 作为初始启动和接口验证的一部分、我想使用 内部测试模式 能够生成已知的确定性输出数据。

虽然数据表介绍了相关寄存器、但相关详细信息 14 位 2 线模式下的测试模式配置和生成的输出格式会有些令人困惑 因此很难将寄存器设置与预期的输出行为相关联。  

我正在寻找有关适合寄存器值的指导  0x14、0x15 和 0x16(测试图形寄存器) 将在此模式下产生定义明确的测试模式以及相应的测试模式 预期的 14 位输出序列 高频噪声。 这些信息可让我确认正确的 SPI 编程、 输出格式 、和 数据采集逻辑 。  

感谢您的支持。  
此致、
Fenil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    以下是数据表中的一项材料、其中展示了 ADC3644 在默认 14 位、2 线模式下的输出数据格式。

    自定义图形寄存器为 18 位宽、并采用 MSB 对齐方式。 这意味着在 14 位模式下、14 个最高有效位在数据总线上输出。 下面的通道 A 和通道 B 使用相同的自定义模式、下表列出了自定义 PAT 寄存器的每个位如何对应 14、16 和 18 位输出分辨率中的每个输出数据位。

    您应该能够根据编程到自定义 PAT 寄存器的值、使用这两个映像来确定输出结果。

    此致、

    Luke Allen