This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:输出偏移过大

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600045/dac11001a-output-offset-is-too-large

器件型号: DAC11001A

尊敬的 Sirs:

以下是我们的电路:

 

其中:

DAC11001A 的 VCC =+12V、VSS =–12V

GRAD_REF=4.942V

我们测量了 U14 (OPA4180IPW) 每个引脚的电压如下:

引脚 1 = 4.974V

Pin2=4.942V

引脚 3=4.942V

引脚 5 =–4.930V

PIN6=–4.930V

引脚 7=–4.949V

引脚 8=5.6mv

引脚 9=5.6mv

引脚 10=5.6mv

引脚 12=0V

引脚 13=0v

引脚 14 =–4.930V

由于 ROFS 与 RCM、RCM 和 RFB 之间的电阻器相等、因此理论上 U14.1 的电压应该等于减去 U14.7 的电压。 但我们测得的差值为 4.974-4.949=0.025V。 这将导致 DAC11001A 的输出具有 5.6mv 电压、应该为 0mv。5.6mv 对于我们的应用来说太大。

您能告诉我什么问题、我该怎么办?

 

谢谢!

唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我正在关闭这个重复主题、请继续向 Sanjay 提问。

    谢谢、
    Erin