This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D025:即使输入短路、数字数据看起来也很嘈杂

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3910D125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597560/adc3910d025-digital-data-seem-noisy-even-with-shorted-inputs

器件型号: ADC3910D025
主题中讨论的其他器件: ADC3910D125

您好:

我遇到了以下主题中描述的相同问题、但它最终脱机、因此我们看不到它是如何解决的。  

ADC3910D125:ADC3910 数据具有较大的神秘信号、即使输入短路也是如此

 

我们的 ADC 设置非常简单、不写入任何寄存器(所有默认值)、并使用逻辑分析仪检查数字输出。 即使两个输入短接至 VCM、信号上的变化也很大。 您能告诉我们这个问题是如何解决的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    请发送一些输出数字数据图、以便我们能够更好地确定问题是什么。

    如果您有发送原理图或设置、这也会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    以下是输入短接至 VCM 的一些结果。  

    数据以 1MSPS 的速率收集、其中包含一些频率分量 (~400kHz)。 但这个数字可以从另一个频率折叠起来。 输入在示波器上看起来非常稳定。

    这听起来与旧论坛上的前一个问题非常相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了一些进一步的实验、这次使用 100 欧姆的模拟输入串联。 Vref 也会接地短路。  结果看起来更好、但仍然没有我们预期的那么好。  

    对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、这方面有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    最小采样率为 5MHz、如果以 1MHz 进行采样、则 ADC 将不工作。

    也请勿将 VREF 接地、VREF 应为 1.2V。

    您的原理图很难遵循、如果您希望我们帮助更有效地进行故障排除、请发送一个干净的版本。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的跟进。 我们将以更高的采样率运行它并更新您。  

    对于 Vref、数据表规定它应该由外部供电或应接地(第 3 页)。 如果我们使用内部 Vref(默认)、是否应按照数据表所述将我们接地、或者是否认为应绕过它?

    原理图很简单、目前 ADC 连接到逻辑分析仪、就是这样。 在外部应用采样率和复位、并使用逻辑分析仪对数据进行采样。 两个差分输入短接至 VCM。 不过、如之前附加的图像所示、我们仍然看到数据存在显著变化。 数据表 (P. 20) 表明、使用直流输入时、数据应该更加稳定(例如,输入短接至 VCM)。 对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    最好使用我们的数据采集卡和软件来收集数据。

    如果您自己的电路板设计中使用了 ADC、我假设是这样吗?

    通常、VREF 不应接地、但我将仔细检查一下。

    在您以更高的采样率运行 ADC 之前、我无法评论、ADC 在内部针对其额定采样率具有时序闭合。

    如果您违反了这一点,那么您应该会发现错误的数据收集。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将以更高的采样率更新您。

    是的、这是我们采用 ADC3910 的硬件、我们正在尝试进行验证。  

    似乎有一个非常相似的问题,在一个线程,你是回应,但它被私人在最后,所以我不能说它是如何解决的:“ ADC3910 数据有巨大的神秘的信号,即使当输入短路“

    您能告诉我们这个问题是如何解决的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    该 E2E 帖子/主题的客户遇到了许多问题、我们解决了这些问题。 客户最终不得不重新设计电路板。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    我们今天进行了大量的测试、这里是我们发现的结果。  

    -下面的一切都是 5 MSPS

    -我们对 ADC 3910 进行编程,以生成一个斜坡测试模式来测试数字读数的正确性。 两个通道的一切看起来都正常:

    -接下来我们尝试将其设置为 单端 输入时、两个模拟输入短接至 VCM、结果看起来一致、两个通道的变化均较小(正常)。 这使用偏移二进制:


    下面是数据的直方图:在 5 个计数以内的变化:

    -下一步(问题),使用与上述完全相同的设置,我们只是将模式更改为差分。 两个输入电压仍短接至 VCM。 变化很大 (~50)

    直方图:

    底线:当我们在 DIFF 模式下运行 ADC 时、数据的一致性存在问题。 您能对此进行研究吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们写入的寄存器如下:

    写入 (24、0x000080)//复位 
    //写入 (24、0x030B00)//差分 写入 (24、0x030B20)//单端 写入 (24 、0x008D40) //设置偏移二进制写入 (24、0x008920) 写入 ( 24、0x008F10 )//写入 (24、0x048402) 写入 (24、0x04BF03) 写入 (24、 0x00A112)// RAMP 写入 (24、0x00A240)//步长 写入 (24、0x00A300)//步长 写入 (24 、0x00A480)//步长写入 (24、0x00A500)//步长 写入 (24、0x00A600)//启用或禁用测试图形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我们将对此进行研究、感谢发送 SPI 写入。 这会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    对我来说、您的 SPI 写入看起来是正确的。 您可以尝试的只是在不进行其他写入的情况下应用软件复位。 当器件复位时、它以差分模式、二进制补码、未启用数字功能。 这可以帮助我们了解电路板上是否有问题需要解决。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、
    感谢您的确认。

    我们实际上尝试了你的建议,软和硬重置,没有其他的写. 差分放大器看起来仍然很跳。 (抱歉,数据未记录)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这也适用于通道 A 和通道 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您的确认。 您能否分享电路板的完整原理图和布局、以便我们来看一下? 如果您对此更满意、我们可以将其离线添加到电子邮件中。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    如果可以、我可以分享 KiCAD。 如何保密地分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我可以共享 PDF、但仍需要通过保密渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    任何一个都能正常工作。 我将关闭此帖子、我们可以将对话移至电子邮件。

    此致、

    Luke Allen