This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12:SFORMAT 位设置也适用于 JESD204B?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597528/dac39rf12-sformat-bit-setting-also-works-for-jesd204b

器件型号: DAC39RF12

您好:

我的客户正在评估 DAC39RF12EVM。
他们希望使用二进制补码格式的 JESD204B 接口。
Datasheet JCTRL 寄存器字段说明(SFORMAT 位)显示“Input sample format for JESD204C samples“。
用户是否必须为 JESD204B 执行不同的设置? 或者、SFORMAT 位设置应该适用于 JESD204B 和 JESD204C?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一周已经过去了。
    有人能回答我的客户问题吗?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,  

    SFORMAT 适用于 JESD 样本(无论编码如何)。 (JESD204B 与 JESD204C)。  

    此致、  

    马特