This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03:ADC_HW_Verification

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599926/ads131m03-adc_hw_verification

器件型号: ADS131M03

大家好、E2E 专家:

我正在使用基于您的 ADC“ADS131M03"的“的产品、如果您可以在开始生产电路板之前支持验证硬件原理图、那会很有帮助、请注意、ADC 通过纽扣电池 CR2477 供电。

ADS131M03X_HW_Connection.png

我想主要检查这些引脚:AVDD、DVDD 及其分配的电阻/电容值、CAP 引脚和分配的电容值以及 SYNC/RESET(上拉)和 DRDY 引脚、并添加任何一般性注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI-CSC:

    您能否让客户使用其工作电子邮件账户将此问题直接发布到 e2e 论坛、而不是通过 CSC 间接发布?  

    -布莱恩