This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:AMC131M02:关于此芯片的应用、我们遇到了许多困难、希望寻求您的帮助。

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597584/amc131m02-amc131m02-regarding-the-application-of-this-chip-we-have-encountered-numerous-difficulties-and-would-like-to-seek-your-assistance

部件号: AMC131M02

尊敬的专家:

 大家好、我们公司目前正在使用您的 ADC 芯片 AMC131M02。 我们希望在我们的发展进程中遇到重大障碍时、请求有关的技术支持。 您能否提供技术支持团队的联系信息?

此致、

歌曲

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、  

    此论坛是获取技术支持的方法。 请对您所面临的问题进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     您是否具有用于读取和写入 AMC131M02 寄存器的通信时序图? 尽管我严格遵循了数据表中提供的时序图、但返回值仍然不正确。 我目前在使用这一芯片进行开发方面面临巨大困难、迫切需要大量援助。

    此致、

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、

    为什么您预计 588100h 将成为响应?  您之前发送的一次寄存器写入命令是 788000、对吗?  对写入的响应应为:

    在您的情况下、“mm mmmmm“应该为 0、因为您只需写入 1 个寄存器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:
     因为专家以这种方式在一个较早的帖子回答:

     但现在我遇到了另一个问题:将 DCDC_EN 信号置为有效后、两侧确实会按预期显示电压。 此时、我应该发送 NULL 命令来读取数据。 数据表显示第一个响应应该是状态寄存器、但从寄存器读取的值是 24'h050300—为什么会这样? 我只将 DCDC_EN 置为有效、而没有涉及任何其他内容。

    在此致、μ s

    歌曲 μ s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、

    您能给我发送这个帖子的链接吗?

    数据表显示第一个响应应该是状态寄存器、但从寄存器读取的值是 24'h050300—为什么会这样? 我只将 DCDC_EN 置为有效、而没有涉及任何其他内容。

    您收到的响应是状态寄存器。 从 050300h 开始、提示您使用 24 位字模式、已准备好读取两个通道的数据、并且发生了复位。  通过向 Mode 寄存器中的 RESET 位写入 0'b 可以清除 RESET 位。  我还期望设置 sec_fail 位。  设置 DCDC_EN 后是第一次读取吗?  sec_Fail 位在读取状态寄存器后锁存和清除。

    谢谢