This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX75E16:关于 IC 之间的脉冲发生器输出时序变化

Guru**** 2972470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599576/tx75e16-regarding-pulser-output-timing-variation-between-ics

器件型号: TX75E16

生成脉冲发生器输出时、我们观察到以 TR_BF_SYNC 引脚为基准的脉冲发生器输出时序中芯片之间的时序偏差约为±6ns。
这种时序变化水平是否被视为正常?

由于使用了 160MHz 时钟、因此时序变化对应于一个时钟周期。

如第一个图所示、TR_BF_SYNC 引脚时序相同。 但是、如第二个图所示、芯片的输出存在时序差异。

我们感谢您的及时答复。 谢谢你。

BF.gifpulser.gif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我们联系。 由于此器件受保密协议保护、您能否发送邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com、 其中包含上述信息以及测量设置的其他详细信息?  

    谢谢。此致

    Savyan