This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DC105:关于 ADC12DC105 温升的内容

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DC105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597156/adc12dc105-regarding-the-temperature-rise-of-adc12dc105

器件型号: ADC12DC105

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 ADC12DC105。 在评估中、器件安装在原型板上、实际运行确认最大温升约为 60°C 。

温度测量方法为:

  • 读取封装顶部((60°C 和<xmt-block1> 70°C</xmt-block> 之间)上 70°C上的热标签指示  。

  • 使用红外温度计测量封装的顶部、确认–61°C 温度上升到大约 58°C  。

考虑到 θ ja = 30°C/W 和 800mW 的典型功耗 、通过一个简单的计算可以得出结温约为 49°C 。 根据使用情况的不同、功耗可能会略有增加、导致结温约为 60°C 。

问题: 额定工作温度为–40°C 至+85°C 、因此我认为这处于可接受的范围内。 在这些条件下继续使用该器件是否安全?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    只要遵循数据表、您就可以选择合适的器件。 为确保器件保持在数据表的额定温度限值范围内、最好让器件有一些气流、散热器或其他散热装置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    感谢您的确认。

    我知道该行为在额定温度范围内、因此不是问题。

    在这种情况下、表面温度约为 60°C 、但结温会是多少? 如果有计算公式、您能否同时分享? 在数据表中仅指定了热阻(Θ θJA)、因此我无法确定它。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob-san、

    感谢您的支持。

    这方面的进展如何?

    数据表中指定了器件的热阻、但在根据表面温度估算时、需要结点与器件表面之间的热阻。 是否可以披露 θJC 值?

    至于结温、假设它很可能处于数据表中指定的建议范围内、因此不应有任何特定问题、是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我在内部发现、这种具有大接地/散热焊盘的封装的 Θ θJC ~为 0.7°C/W

    此致、

    Rob