This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:数据发送不正确

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600451/afe5832lp-data-transmit-is-not-correct

器件型号: AFE5832LP

我要将 AFE5832LP 设置为测试模式斜坡、通过 FPGA 从 32 个通道接收 AD 数据、并检查更改模式。 我已确定以下问题:

1:通道 1 至 16 的变化与预期的斜坡模式一致。

2:通道 17 至 32 的变化与预期的斜坡模式一致。

3:但是、第 1 组至第 16 组和第 17 组至第 32 组的数据变化不一致、如下图所示:

image.png

1.测试模式寄存器配置方法:

1:将寄存器 0x02 设置为 0x0380

2:将寄存器 0x04 设置为 0X0018

 

2.芯片复位过程

在重置过程中、请严格验证手动要求

image.png

1:重置完成、等待 120us>100us

2:复位 PLLRST1 和 PLLRST2 后、等待 12us>10us

3:PLLRST1 和 PPLRST2 复位完成后、等待 100N 并发送四个宽度为 80MHz 的高电平 TX_TRIG 信号

 

3. FPGA 接收设置

由于是 AFE5832LP、16 个 LVDS 通道组合在一起、16 个 LVDS 设置完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、我看到 TX_TRIG 脉冲宽度被提到为 12.9ns、是这样吗? 您能告诉 ADC 以什么速度运行吗?