This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:用于连接 TMS570LC4357 的驱动程序代码

Guru**** 2769055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599964/ads8598h-driver-code-for-ads8598h-to-interface-with-tms570lc4357

器件型号: ADS8598H
“主题: TMS570LC4357

尊敬的团队:

我们使用的是外部 ADC ADS8598H、因此想请求源代码来将其与 TMS570LC4357 连接。

此外、我们需要详细了解用于增强通信的寄存器配置、以及用于发送和接收数据的 SPI 命令序列。

 

谢谢

Kusuma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kusuma:

    感谢您的问题。 我们没有此器件的任何参考源代码。 数据表中 应包含您要查找的有关 SPI 读写序列的信息(第 7.4.2.3 节)。 ADS8598H 不需要寄存器写入、而是由数据表第 7.4.1 节中所述的引脚控制特性。

    此致、
    Samiha