This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:输出偏移过大

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A, OPA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600044/dac11001a-output-offset-is-too-large

器件型号: DAC11001A
主题中讨论的其他器件: OPA4180

尊敬的 Sirs:

以下是我们的电路:

 

其中:

DAC11001A 的 VCC =+12V、VSS =–12V

GRAD_REF=4.942V

我们测量了 U14 (OPA4180IPW) 每个引脚的电压如下:

引脚 1 = 4.974V

Pin2=4.942V

引脚 3=4.942V

引脚 5 =–4.930V

PIN6=–4.930V

引脚 7=–4.949V

引脚 8=5.6mv

引脚 9=5.6mv

引脚 10=5.6mv

引脚 12=0V

引脚 13=0v

引脚 14 =–4.930V

由于 ROFS 与 RCM、RCM 和 RFB 之间的电阻器相等、因此理论上 U14.1 的电压应该等于减去 U14.7 的电压。 但我们测得的差值为 4.974-4.949=0.025V。 这将导致 DAC11001A 的输出具有 5.6mv 电压、应该为 0mv。5.6mv 对于我们的应用来说太大。

您能告诉我什么问题、我该怎么办?

 

谢谢!

唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    您能否提供几个细节-  
    1.仪器的 DC 精度
    2. GRD_REF 部件号?

    您应该查看 REFPS 或 FREMS 电压、而不是强制节点。 这使得偏移误差= 4.942-4.930 = 12mV。 DAC110011A 电阻器的匹配度远优于 0.1%。 这意味着节点处的偏移误差应远小于 2*(5*0.1/100)= 10mV。

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay;

    感谢您如此迅速地回答!

    明天我会尝试!

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是指 REFNS 吗?

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是指 REFNS 吗?

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    是的、 我指的是 REFNS。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay;

    1.我们使用的电压表是 RIDOL DM3068,它是 6-1/2 米,所以测量精度就足够了。

    2. GRD_REF 部分为 ADI DAC AD5681R、因为我们需要将基准电压设置为不同的值。

    3.我们在 REFPS 和 REFNS 处测量电压,这与 U14 PIN1 和 PIN7 相同。 实际上、REFPS/U14.1 和 REFNF/U14.7 连接在一起以收集、因此电压应相同。

    请告诉我们接下来应该做什么。

    谢谢!

    BTW、我们应该在测试前进行温度校准吗?  

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    您能否分享 (DAC11001A + REF + OPA4180) 部分的原理图和布局文件?

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay;

    没问题。  

    其中 U4 为 Grad_Ref、U9、U11 和 U15 是 DAC、用于驱动差分运算 U5、U12 和 U16。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../EVB_5F00_DAC11001.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:
     
    感谢您提供详细信息。 我找不到任何可能导致此偏移问题的异常。

    您能否在另一个电路板和相同的测量值上进行尝试、看看是否观察到了类似的偏移量值?

    之后 、我们可以通过调用进行连接以进行实时调试会话。  

    同时、我将在实验室中查看 DAC11001A 器件、并了解两个电阻器的匹配情况。

     
    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay;

    您能否告诉我 ROFS 和 RCM、RFB 和 RCM 之间的价值? 我将进行仿真以查找问题。

    谢谢!

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我对 3 个器件进行了测量、结果如下-  
    DUT#1 -  
    R (ROFS-RCM)= 5.2128k Ω、R (RCM-CFB)=  5.2034k Ω

    DUT#2 -  
    R (ROFS-RCM)= 5.1208k Ω、R (RCM-CFB)= 5.1110k Ω

    DUT#3 -  
    R (ROFS-RCM)= 5.1982k Ω、R (RCM-CFB)= 5.1901k Ω

    匹配误差范围为 0.156%至 0.191%、这说明了电路板上出现的偏移问题。

    以下是您可以执行的操作-  
    1.如果可能,校准偏移量  
    2.或使用具有良好增益匹配的外部电阻器。  

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要新的布局、需要一周的时间。 当我完成工作时、我会让您知道结果。

    圣诞和圣诞快乐!

    唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    我懂了。 我现在将关闭该主题。  

    谢谢、
    Sanjay